SUG_Wiser_Spain_Portugal_WSE-08

Límites del sistema Wiser

Al poner en marcha un sistema Wiser, es importante comprender los límites del sistema, como el número máximo de dispositivos compatibles. Para obtener un rendimiento óptimo, es necesario que el sistema funcione al 80 %.

Componente del sistema

Límites Wiser

Dispositivos

Máx. 120 dispositivos en un solo hogar

Máx. 120 dispositivos en una habitación

Máx. 20 dispositivos asignados a un botón interruptor inalámbrico

Máx. 10 dispositivos alimentados por batería por cada dispositivo alimentado con la red eléctrica. Consulte Compatibilidad con dispositivos que funcionan con baterías para obtener más información.

Hogares, salas y miembros

Se recomiendan 20 para el hogar por cuenta.

Máx. 20 hogares (número recomendado)

El instalador será el propietario del hogar hasta que se realice correctamente la transferencia.

Máx. 20 habitaciones en un hogar (número recomendado)

Máx. 20 miembros en un hogar (número recomendado)

Grupos de dispositivos

Máx. 200 dispositivos en un grupo

Máx. 200 dispositivos en un grupo

Máx. 100 grupos de dispositivos en un solo hogar

Máx. 100 grupos de dispositivos en un solo hogar

Programaciones de dispositivos

Máx. 10 horarios por dispositivo

Momentos/Automatizaciones

Máx. 80 momentos en un hogar

Máx. 80 acciones en un momento o una automatización

Máx. 1000 acciones en un hogar
(las acciones totales en momentos y automatizaciones no deben exceder las 1000)

Máx. 10 condiciones en una sola automatización

Para obtener información sobre la distancia recomendada entre el Gateway, los dispositivos y los sensores, consulte Selección de una ubicación para el Gateway . La distancia entre el concentrador y el dispositivo, el dispositivo y el dispositivo, y el dispositivo y el sensor depende de los materiales de construcción o de las interferencias intermedias; podría ser un alcance mucho más largo, al aire libre, sin ninguna interferencia.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.