SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Detalhes da divisão

No ecrã Detalhes da divisão, pode consultar e alterar opções específicas da divisão, como uma lista de dispositivos atribuída a uma divisão, ou alterar o nome da divisão.

Alguns dispositivos têm opções e definições específicas. Encontrará informação detalhada no guia do utilizador do respetivo dispositivo. Consulte Lista de dispositivos Wiser para aceder às ligações do guia do utilizador de cada dispositivo.

Toque num dispositivo para navegar até às Opções do dispositivo.

Na Lista de divisões:

  1. Toque numa Divisão (A).

Detalhes da divisão:

A

Toque para alterar o nome da divisão

B

Indicador de intensidade do sinal Zigbee® que exibe a intensidade atual do sinal dos dispositivos® Zigbee. Consulte Acerca da intensidade do sinal para saber mais sobre a intensidade do sinal Zigbee®.

NOTA: Esta funcionalidade não está disponível para o dispositivo Tomada Wiser.

C

Toque para eliminar a divisão.

NOTA:
  • Não deve ser necessário eliminar uma divisão depois de configurar a sua casa, mas pode fazê-lo em qualquer altura.

  • Quando elimina uma Divisão, todos os dispositivos (exceto o dispositivo de temperatura) atribuídos a essa divisão serão apresentados como Não atribuídos no ecrã inicial.

D

O indicador do nível de carga da bateria que apresenta o estado atual da bateria para dispositivos alimentados por bateria.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.