SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Informações

As Informações fornecem informações sobre a fatura anual para o conjunto de tarifas. Ajuda-o a controlar a sua energia.

NOTA: A opção de definir uma tarifa só está disponível se tiver um dispositivo Energy instalado em sua casa. Para mais informações, consulte o guia do utilizador do respetivo dispositivo.

  1. Para uma visão geral mais pormenorizada, toque em Custos energéticos (A).

    Toque na barra (B) para ativar a funcionalidade Reduzir a minha fatura. Reduzir a minha fatura é uma funcionalidade que permite aos utilizadores reduzir os custos de eletricidade ao registar os dispositivos de alta energia como Carregador VE (Evlink Home Smart, Schneider Charge, tomada VE) ou caldeiras de água resistiva (controladas por um Micromódulo Potência Wiser). Depende dos utilizadores para responder a perguntas de rotina. Consulte Wiser Home IA para obter informações detalhadas.

  2. Pode alterar o período de tempo apresentado (dias, meses e anos).

    IMPORTANTE: Se tiver instalado o PowerTag em sistemas solares ou solares com bateria, As minhas poupanças está disponível para visualizar o histórico de poupanças e rendimentos.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.