SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Google Home

O Google Home é uma marca de altifalantes inteligentes que funciona de forma semelhante à Amazon Echo. O assistente inteligente da Google, Google Assistant, é equivalente ao Alexa da Amazon. O Google Home também está disponível em todos os dispositivos Android e não requer a utilização dos "altifalantes inteligentes".

O utilizador pode dizer uma série de comandos para solicitar informações, pedir ao Google Assistant para realizar uma ação, como, p. ex., reproduzir música ou vídeo, dar notícias, aceder à domótica. Tudo isto pode ser controlado a partir de um dispositivo Google Home.

Configurar o Wiser Home com o Google Home

  1. No ecrã inicial da aplicação do Wiser Home, toque em .

  2. Toque Conta > Aplicações e ligações para ver os serviços disponíveis na nuvem.

  3. Toque em Assistente Google . Isto abrirá a aplicação Assistente Google no seu smartphone para ligá-lo ao sistema Wiser.

  4. Selecione Wiser Heat na lista para configurar a sua configuração do Wiser Home.

  5. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe que criou para o seu sistema Wiser e toque em Feito.

  6. Conceda as permissões necessárias para lhe permitir descobrir todos os dispositivos Wiser que configurou e controlar o seu sistema Wiser, utilizando a aplicação de assistente do Google e utilizando o comando de voz.

Alterações efetuadas com o Google Home

Todas as alterações efetuadas através de um comando de voz relacionado com termostatos e termostatos do radiador são válidas durante uma hora ou até ao próximo evento programado. O utilizador não pode alterar esta ação. Isto também se aplica aos aumentos iniciados a partir do termostato do radiador.

A razão para não implementar mudanças permanentes na temperatura do Wiser é que um comando de voz pode ser facilmente esquecido, resultando no aquecimento acidentalmente deixado ligado por longos períodos de tempo, como quando os utilizadores saem de casa.

NOTA: Quando é dado um comando para aumentar/diminuir a temperatura, mas não é indicado um ponto de referência da temperatura, o Google Home define a temperatura do novo ponto de referência como a do ponto de referência anterior ± 3 graus. Este valor é controlado pelo Google Home e difere de um impulso normal do Wiser, que define o novo ponto de referência como ±2 graus acima/abaixo da temperatura ambiente atual.
NOTA: Os comandos para ligar/desligar o aquecimento estão atualmente indisponíveis no Google Home. Isto é feito intencionalmente, uma vez que "DESLIGADO" não pode ser conciliado com a noção de uma operação temporária e, inversamente, a noção de um ponto de referência "LIGADO" não existe no sistema Wiser.
NOTA: Se a tomada Wiser estiver a seguir uma programação, tudo o que disser ao Google Home para fazer relacionado com as tomadas Wiser durará até ao evento seguinte na programação da tomada Wiser. Se a tomada Wiser estiver a funcionar no modo manual, tudo o que disser ao Google Home para fazer permanecerá no lugar até ao próximo comando, quer do Google Home quer da aplicação Wiser Home.

Comandos comuns do Wiser para o Google Home

Abaixo estão indicados os comandos comuns do Wiser utilizados com o Google Home:

  • Pergunta: "OK, Google, a luz do quarto está acesa?"

  • Temperatura da divisão: "OK, Google, qual é a temperatura do/a (nome da divisão)?"

  • Definir a temperatura: "OK, Google, definir o/a (nome da divisão) para XX graus"

  • Aumentar a temperatura: "OK, Google, aumentar o ponto de referência em XX graus"

Abaixo estão indicados os comandos comuns da tomada inteligente Wiser utilizados com o Google Home:

  • Comando do candeeiro de mesa: "OK, Google, ligar/desligar o candeeiro de mesa"

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.