SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Informações

As Informações fornecem uma visão geral da sua utilização de energia, poupanças e padrões que afetam a sua eficiência energética.

  1. No ecrã inicial, toque em .

    A

    Apresenta o custo de energia total para o presente ano. Toque em Ver consumo para uma análise de custos detalhada.

    NOTA: Pode alterar o período de tempo apresentado (dias, meses e anos).

    B

    Mostra a percentagem da energia guardada para o mês atual, juntamente com uma comparação média de três meses. Também fornece dados sobre as horas guardadas no Modo Ausente e permite-lhe ativar o Modo Eco para obter poupanças adicionais.

    C

    Controla os ajustes feitos ao aquecimento, incluindo o número de vezes que o aquecimento foi ligado ou desligado, bem como fatores ambientais como as horas de sol, que podem ter impacto sobre as necessidades energéticas. Consulte Meteorologia e aquecimento para obter informações detalhadas.

    D

    Um gráfico mostra como as temperaturas externas afetaram a utilização de aquecimento nos últimos 30 dias. Toque em Relatório de aquecimento para ver os dados da temperatura para cada divisão da sua casa. Consulte Relatório de aquecimento para obter informações detalhadas.

    NOTA: B, C e D não irão aparecer se não tiver dispositivos de aquecimento instalados na sua casa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?