SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Notificações e alarmes

As notificações e os alarmes permitem que a aplicação Wiser Home envie mensagens que aparecem nas notificações do sistema operativo do seu dispositivo móvel e também pode definir um alarme para o consumo excessivo e para o não consumo do dispositivo específico.

Pode selecionar as notificações e alarmes nas opções da conta do menu Definições.

NOTA: As definições de notificações e alarmes são guardadas para uma conta na nuvem do Wiser. As alterações a um dispositivo móvel afetam todos os dispositivos móveis que utilizam a mesma conta.
  1. Toque em Notificações e alarmes (A).

Definições de notificações e alarmes:

SISTEMA
Bateria fraca e crítica

Será informado quando a bateria de um dispositivo estiver fraca.

Dispositivos offline

será informado quando o hub perder a ligação com um dispositivo.

Automatizações

Será informado quando uma automatização tiver sido acionada.

Gestão Antidisparo

Será informado quando houver limitação de carga, se a programação ou automatização não funcionar devido a esta, quando os dispositivos pararem de limitar a carga ou quando as programações e automatizações forem retomadas.

Dispositivos

Certos dispositivos podem enviar notificações por conta própria. Pode selecionar os dispositivos com permissão para enviar notificações.

SUGESTÃO: Pode também ativar ou desativar as notificações de um dispositivo nas opções do dispositivo.
Notificações de Reduzir a minha fatura

Ativa alertas e recomendações em tempo real para informá-lo sobre quaisquer irregularidades, mau funcionamento de funcionalidades ou oportunidades de otimização.

PESSOAL
Consumo excessivo

A aplicação acionará um alarme quando a utilização do dispositivo exceder o limite definido, ajudando-o a gerir e a reduzir eficazmente o consumo excessivo. Consulte Configurar alarme de consumo excessivo para obter informações sobre como definir um alarme de consumo excessivo.

Sem consumo

A aplicação acionará um alarme quando o dispositivo consumir 0 watts durante um período de tempo definido. Consulte Configurar alarme Sem consumo para obter informações sobre como definir um alarme sem consumo.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.