SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Modo de conforto sazonal

Se tiver dispositivos de controlo de estores instalados em sua casa, a funcionalidade Modo de Conforto Sazonal estará disponível.

O Modo de Conforto Sazonal é uma funcionalidade inteligente que ajuda a manter a temperatura perfeita ao longo do ano, ao ajustar de forma automática os seus estores ou persianas.

Funcionalidades:

  • Mantenha a sua casa confortável de uma forma económica.
  • No Inverno, deixe que a luz natural do sol aqueça a sua casa durante o dia.
  • No Verão, bloqueie o excesso de luz solar para evitar o sobreaquecimento.

  • Poupe até 5% nas faturas de energia quando usado durante todo o ano, com base numa casa com ambos os sistema, de aquecimento e arrefecimento.

Como Funciona:

  • Verão: O sistema fechará os seus estores com base nos níveis de temperatura e de luz para diminuir o calor e manter a sua casa mais fresca.
  • Inverno: Os estores irão abrir-se ao nascer do sol para deixar entrar o calor natural e irão fechar-se ao pôr do sol para ajudar a manter a temperatura interior.
  • Meias estações: O modo adapta-se às temperaturas exteriores em mudança, assegurando que a sua casa se mantém confortável.
    • Se a temperatura mais alta do dia atingir os 22º C ou mais, o modo de conforto sazonal opera os estores da mesma maneira que no Verão.

    • Se a temperatura mais alta do dia for inferior a 22 ºC, o modo de conforto sazonal opera os estores da mesma maneira que no Inverno.

O modo de conforto sazonal adapta o seu funcionamento com base nos dispositivos disponíveis no seu sistema, oferecendo três níveis de eficiência de algoritmos. Cada nível melhora o conforto e as poupanças de energia ao integrar fontes de dados adicionais:
  • Nível básico - Controlo com base no tempo e na localização geográfica:

    A este nível, utiliza a localização geográfica da sua casa e a hora do dia para gerir automaticamente os estores com base na estimativa das horas de nascer e pôr do sol. Isto mantém a temperatura e a luz ótimas em casa. Este nível é ideal para utilizadores que pretendam uma solução simples e automatizada sem sensores adicionais.

  • Nível melhorado - Temperatura - Otimização impulsionada:

    A este nível, utiliza a temperatura local interior e exterior para além do tempo e da localização geográfica da sua casa. Gere os estores de forma dinâmica com base nas condições de temperatura em tempo real para melhorar o conforto.

  • Nível avançado - A melhor otimização com sensores de luz/sensores de movimento exterior:

    A este nível, melhora ainda mais a gestão do estore ao utilizar a intensidade da luz em tempo real medida pelos sensores de movimento exteriores e a temperatura interior e exterior.

    NOTA: Certifique-se de que o sensor de movimento exterior está virado para o chão e não virado para o sol.

    Oferece a máxima eficiência ao adaptar os movimentos do estore com base na temperatura real e na luz natural, em vez de depender apenas das estimativas dos períodos de nascer/pôr do sol.

SUGESTÃO: Escolher o nível certo para o funcionamento do estore:

O modo de conforto sazonal adapta-se aos dispositivos instalados no seu sistema. Mesmo que não tenha todos os sensores necessários, ainda assim pode beneficiar da funcionalidade a um nível básico. Esta abordagem flexível garante que pode experimentar conforto otimizado e eficiência energética, independentemente da configuração do seu sistema.

No entanto, para obter os melhores resultados, recomendamos a utilização do conjunto completo de dispositivos compatíveis.


NOTA: O modo de conforto sazonal funciona com precisão quando os sensores de temperatura interior e exterior (sensor de temperatura/humidade) e os sensores de movimento exteriores estão instalados em casa.
IMPORTANTE: A classificação IP dos sensores utilizados para o modo de conforto sazonal é a seguinte:

Sensores

Classificação IP

Sensor de movimento exterior

IP66 - O sensor está protegido contra a entrada de pó e água.

Sensor de temperatura/humidade

IP20 - O sensor está protegido contra a entrada de objetos sólidos superiores a 12 mm.


Por isso, devem ser instalados num local adequado em casa.

Para mais informações sobre a configuração do Modo de Conforto Sazonal, consulte o Guia do Utilizador do respetivo dispositivo de controlo de estores. Consulte Lista de dispositivos Wiser para aceder aos links do guia do utilizador de cada dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?