SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Momentos

Criar um momento para alterar o estado de vários dispositivos com um único toque. Os momentos agem como cenários, permitindo-lhe controlar vários dispositivos ao mesmo tempo.

Os momentos são criados e editados no ecrã Automatização (A)

A

Navegue até ao ecrã de automatização.

B

Ative um momento.

C

Reorganize a ordem dos momentos.

Afeta também a lista no ecrã inicial.

D

Edite um momento.

E

Adicione um momento

NOTA:
  • Um momento só irá definir o estado dos dispositivos. Para colocar os dispositivos afetados noutro estado, precisa de os alterar manualmente ou criar um movimento inverso.

  • Se adicionar um dispositivo de Temperatura ao Momento, pode reverter a mudança do dispositivo de Temperatura, tocando em Cancelar todas as substituições.

  • Se um dispositivo seguir uma Programação, o momento desse dispositivo durará apenas até à próxima programação definida.

Os Momentos também podem ser atribuídos a botões de pressão de dispositivos específicos (por ex., Interruptor sem fios conectável). Encontrará mais informações sobre esta funcionalidade no respetivo manual do utilizador do dispositivo. Consulte Lista de dispositivos Wiser para aceder aos links para o manual do utilizador de cada dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?