SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Automatizações

Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou às horas programadas. Utilizando a aplicação Wiser Home, pode criar automatizações com base nas suas necessidades.

As condições podem ser:

  • Alteração do estado do dispositivo.

  • Ativar o modo ausente.

As horas podem ser:

  • Hora específica de um dia (p. ex., 7:30 todos os dias).

  • Período de tempo (p. ex., do nascer ao pôr do sol).

As ações podem ser:

  • Alterar o estado de um dispositivo (p. ex., abrir um estore 50%).

  • Enviar uma notificação.

  • Ativar um momento.

Limitações:

  • Número máximo de automatizações: 10

  • Número máximo de condições: 10

  • Número máximo de ações: 10

Uma automatização precisa de, pelo menos, uma ação e uma condição ou hora específica de um dia.

NOTA: Uma automatização altera o estado de um dispositivo apenas uma vez, com base nas condições. Se pretender reverter a alteração do estado, terá de criar outra automatização. Por exemplo, se pretender ligar uma lâmpada com base na deteção de movimento, terá de criar uma automatização como “Presença detetada – Luz ligada” e outra "Sem presença detetada – Luz desligada."
IMPORTANTE: A nova ação substitui sempre a ação atual. Por conseguinte, se for adicionado um novo evento ao dispositivo ou a operação manual ocorrer enquanto uma ação programada estiver a decorrer, o sistema irá parar a programação em curso. Para uma compreensão detalhada sobre qual o modo de ação/controlo que terá prioridade em relação aos outros, consulte Conhecer as prioridades do modo de controlo.

As automatizações são criados e editadas no ecrã Automatização (A).

Pode ligar ou desligar uma automatização tocando no controlo deslizante (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?