SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Ativar Wiser Home IA

Segue-se um exemplo de como ativar Wiser Home IA com um carregador VE e aquecedor de água instalado.

Para ativar Wiser Home IA:

  1. No ecrã Inicial, toque em .

  2. Toque na barra (A), a seguir toque em Experimentar Wiser Home IA.

    NOTA: Esta funcionalidade está atualmente disponível como pré-visualização gratuita. Pode tornar-se uma funcionalidade paga no futuro.

    SUGESTÃO:
    • Toque em (B) para compreender melhor sobre esta funcionalidade.

    • Toque em (C) para ler os termos e condições.

  3. Toque em Otimizar o Perfil da sua Casa > Continuar para fornecer os detalhes da sua programação diária e configurar o seu perfil.

  4. Defina a hora em que pretende que o seu carro seja carregado:

    1. Toque em (E), selecione um período (F) e toque em Definir.

    2. Toque em (G), selecione um período (F) e toque em Definir.

  5. Toque em Seguinte.

  6. Introduza o número de quilómetros necessários para conduzir este carro utilizando o teclado numérico:

    1. Toque no dia da semana

    2. Toque ao longo do fim de semana

  7. Toque em Seguinte.

    NOTA:
    • Se tiver algum dos dispositivos suportados comissionado, só verá as questões relacionadas.

    • Se tiver todos dispositivos suportados comissionados, só verá as questões relacionadas com os dispositivos. Por exemplo, se tiver ambos, Carregador VE e um Aquecedor de água, verá mais questões sobre o Aquecedor de água.

  8. Introduza o número de membros que tomam duche utilizando o teclado numérico:

    1. Toque em Nas manhãs

    2. Toque em Nas noites

  9. Toque em Gerir Wiser Home IA.

    Será direcionado para o ecrã Gerir Wiser Home IA a partir da > Gestão de Energia > Wiser Home IA para ver os dispositivos que estão ativados.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?