SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-07

Em tempo real

Fornece dados em tempo real sobre o produção de energia e o consumo na sua casa. Ajuda-o a monitorizar as fontes de energia e a compreender a quantidade de energia que está a ser utilizada por vários dispositivos.
No separador, toque em Tempo real.

A

Apresenta dados em tempo real sobre a energia gerada por várias fontes, tais como painéis solares.

B

Enumera as principais categorias de dispositivos e a sua utilização de energia em tempo real em quilowatts (kW), ajudando-o a acompanhar o consumo de energia de cada dispositivo.

NOTA: Se forem rastreados mais do que quatro dispositivos, o consumo de energia dos restantes dispositivos será apresentado como outras cargas, representando o consumo total de energia de todos estes dispositivos.

C

Um gráfico representa a produção de energia ao longo do dia. Os picos no gráfico indicam uma saída mais elevada durante horas específicas.

D

Apresenta a energia total gerada por cada fonte de energia para o dia atual, medida em quilowatt-hora (kWh).

NOTA: Se não houver fontes disponíveis, como energia solar, bateria, etc., A, C e D não estarão disponíveis.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?