SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Migração do Wiser Energy para o Wiser Home

Vídeo de migração: Clique aqui para ver o vídeo de migração.

IMPORTANTE: Se tiver um PowerTag antigo com a versão de firmware 3.x.x e anterior (a versão do firmware será impressa no dispositivo ou poderá ser fornecida pelo suporte ao cliente), ative o interruptor no Modo do PowerTag Energia antigo no ecrã Detalhes do dispositivo do Wiser Hub para permitir que o sistema emparelhe com eles.
  1. No ecrã Inicial da aplicação do Wiser Home, toque em .

  2. Toque em Dispositivos > Hub de 2.ª geração para navegar para o ecrã Detalhes do dispositivo.

  3. Toque no interruptor de alternância e ative o Modo do PowerTag Energia antigo para colocar em funcionamento o Powertag antigo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?