SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Wiser Home IA

Wiser Home IA é uma funcionalidade que permite aos utilizadores economizar custos de eletricidade ao registar dispositivos de alto consumo energético, tais como Carregador VE (EVlink Home Smart, Schneider Charge) ou caldeiras de água resistivas (controladas por um micromódulo). É utilizado com as tarifas suportadas pelo nosso sistema (fixa, pico/fora de pico) e destina-se a utilizadores apenas com painéis solares.

Como funciona:

  1. Responda a algumas perguntas rápidas para configurar.

  2. Wiser Home IA cria horários inteligentes para os seus dispositivos registados

  3. Limita a utilização quando os preços da eletricidade estão elevados, respeitando os seus hábitos.

  4. O sistema adapta-se com base no seu consumo de eletricidade dos últimos 30 dias.

Benefícios:

  • Ao ativar esta funcionalidade, pode poupar até 25% na fatura da eletricidade.

  • As suas poupanças serão monitorizadas numa base diária, mensal e anual, garantindo que pode monitorizar o seu progresso sem esforço.

IMPORTANTE:
  • O sistema de Inteligência Artificial aprende através dos dados históricos sobre o consumo de eletricidade. Consegue efetuar alguma otimização, mesmo sem dados pré-existentes, e a sua eficácia melhorará significativamente ao longo do tempo.

  • Enquanto esta funcionalidade estiver ativa, as programações de Wiser Home IA substituem as programações personalizadas.

  • Pode registar até dois dispositivos diferentes - 1 dispositivo VE e 1 Aquecedor de água.

Principais funcionalidades

Automatizações baseados em IA em tempo real:

A automatização baseada em IA em tempo real dá prioridade ao autoconsumo em primeiro lugar, seguido do consumo da rede durante as horas de custo mais baixo. Adapta-se aos seus hábitos de utilização de veículos elétricos e água quente, maximizando o uso de energia renovável e reduzindo os custos de eletricidade.

Capacidade de regulação de intensidade de luz do VE:

O sistema consegue ajustar a potência de carregamento do seu VE com base no excesso de produção de energia solar, minimizando assim os custos de carregamento e maximizando a utilização de energia renovável.
O gráfico abaixo compara o comportamento do sistema com e sem regulação de intensidade de luz do VE. Ilustra como a regulação de intensidade de luz do VE otimiza o desempenho, dando prioridade à fonte de energia mais económica.
Sem regulação de intensidade de luz:

  • O carregador VE está sempre a funcionar na potência máxima.

  • Se a produção de energia solar for inferior à necessária, o carregador retira a energia restante da rede.

    Resultado: Utilização de energia mista, que em parte é proveniente da energia solar e outra parte é proveniente da rede.

Com regulação de intensidade de luz:

  • O carregador ajusta a sua energia para igualar à energia solar disponível.

  • Abranda o carregamento para utilizar apenas energia solar, evitando a utilização da rede e garantindo que o VE alcança o nível energético necessário antes da sua próxima utilização.

    Resultado: O carregamento demora mais tempo, mas é 100% alimentado por energia solar, reduzindo os custos de eletricidade e aumentando a sustentabilidade.

Cálculo de poupanças no Painel de Energia:

O Painel de Energia calcula as suas poupanças e segue o seu retorno do investimento (ROI).

Ativação/desativação fácil da carga:

Botão ligar/desligar para ativar ou desativar cargas.

Função de substituição temporária (modo ausente):

Substitui a função Wiser Home IA para adaptar as suas definições de casa quando se encontra ausente, garantindo a eficiência energética mesmo quando não está em casa.

Notificações de mau funcionamento da funcionalidade:

Informa-o em caso de mau funcionamento de uma funcionalidade.

Dispositivos suportados:

  • Micromódulo de potência (Aquecedor de água)

  • EVLink Home Smart

  • Schneider Charge

Pré-requisito

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?