SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Atualizar o firmware

Quando o Hub está conectado à nuvem Wiser, atualiza automaticamente o firmware mais recente. Para a primeira instalação, se pretender verificar e atualizar o firmware manualmente, utilize a aplicação como instalador profissional.

Para verificar e atualizar o firmware manualmente:

  1. Utilize a aplicação Wiser Home como instalador profissional.

  2. Transfira o firmware mais recente do Hub para a aplicação. Consulte Descarregar o firmware do hub para a aplicação.

  3. Siga os passos indicados no capítulo Ligar-se à rede Wi-Fi® temporária do Hub .

  4. Quando lhe for pedido para conectar o seu Hub à sua rede de Internet doméstica, toque em Ignorar (A).

  5. Receberá uma notificação pop-up para confirmar a sua escolha. Toque em Sim para continuar.

  6. Toque em Sim, verificar e atualizar (B) para instalar o firmware mais recente.

    NOTA: Toque em Não, ignorar se pretender ignorar a transferência e concluir a configuração com a versão atual.
  7. Eis as possíveis condições:

    • Se a versão do firmware do seu smartphone corresponder à do Hub, a sua configuração está concluída.

    • Se a versão do firmware do seu smartphone não corresponder à do Hub, o Hub será atualizado automaticamente para a versão mais recente do firmware.

      IMPORTANTE: A atualização do firmware pode demorar algum tempo. Não feche a aplicação Wiser Home durante este processo e certifique-se de que o ecrã do seu telefone permanece desbloqueado. Pode definir o bloqueio automático do seu telefone para Nunca nas definições do dispositivo para evitar que o ecrã bloqueie enquanto a atualização estiver em curso.

      Se tiver problemas com a atualização offline do firmware, consulte Resolução de problemas: Não é possível realizar a atualização do firmware offline.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.