SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Elementos de operação

A Configuração

Ativa a rede Wi-Fi® temporária do hub. É utilizado durante o processo de colocação em funcionamento e resolução de problemas.

B Substituição do aquecimento*

Ao ativar a substituição do aquecimento, o sistema de aquecimento ligado é ativado durante 2 horas, independentemente de quaisquer definições na aplicação ou nos termostatos.

Para iniciar a substituição: prima e mantenha premido o botão durante mais de 3 segundos.

Para parar a substituição, prima brevemente o botão.

* NOTA: A substituição do aquecimento desliga quando a temperatura está perto do ponto definido. No entanto, na aplicação, o símbolo da chama de aquecimento continuará a ser mostrada até o ponto de referência ser atingido. Este é o funcionamento normal e não afetará o aquecimento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?