SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Configurar como Instalador profissional

A aplicação oferece o menu Instalador profissional para configurar um sistema Wiser e adicionar dispositivos sem ter de iniciar sessão.
NOTA: A opção de atuar como Instalador profissional só está disponível se tiver terminado a sessão na aplicação. Para terminar a sessão na aplicação, navegue até às Definições da conta e toque em Terminar sessão.

Para configurar o sistema Wiser como Instalador profissional:

  1. No ecrã de boas-vindas, toque em Começar (A).

  2. Toque em Instalador profissional (B).

  3. Selecione o seu país a partir da lista.

O ecrã Adicionar dispositivos permite-lhe adicionar um hub

/controlador
ao sistema. Consulte Ligar-se à rede Wi-Fi® temporária do Hub e Ligar-se ao Wi-Fi® para adicionar e configurar o hub
/controlador
.

Para o Hub 2ª GeraçãoHubR 2ª Geração Apenas: Pode também descarregar o firmware para a sua aplicação que atualizará o hub durante a configuração. Consulte Descarregar o firmware do hub para a aplicação.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.