SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Hub WiserR 2ª Geração

Utilize a aplicação como Instalador profissional ou proprietário da casa:

  1. Selecione o seu hub na aplicação. Toque em Hub 2ª Geração (A).

    NOTA: Se nenhum firmware estiver guardado na aplicação, ser-lhe-á perguntado se pretende descarregar o firmware mais recente.
  2. Coloque o hub no modo de configuração, tal como as instruções fornecidas na aplicação. A seguir, toque em Seguinte (A).

  3. Ligue o seu smartphone à rede temporária Wi-Fi® do Hub por ligação do código QR ou por ligação manual.

    SUGESTÃO: Toque em Não consigo encontrar a palavra-passe para abrir o website de Perguntas Frequentes da Schneider Electric no seu navegador.

    Ligação do código QR:

    1. Toque em Abrir Câmara e digitalize o código QR a partir do dispositivo.

      IMPORTANTE: Permita que a aplicação aceda à sua câmara quando solicitado.
    2. Será apresentada uma janela de pop-up a solicitar autorização para utilizar uma rede Wi-Fi temporária. Toque em Conectar para estabelecer a ligação.

    Ligação manual:

    1. Toque em Conectar manualmente.

    2. Navegue até às definições do seu smartphone ou toque em Abrir as definições de Wi-Fi (C).

    3. Conecte-se ao Hub Wi- Fi® e introduza a palavra-passe localizada na tampa da frente e no interior da tampa de trás do Hub.

    4. Regresse à aplicação Wiser Home e toque em Continuar (D) para estabelecer a ligação.

  4. Selecione as suas opções a partir do ecrã Detalhes do dispositivo do HubR 2ª Geração e toque em Seguinte.

    1. Tipo de fonte de calor (A): Toque e selecione o tipo de sistema de aquecimento disponível na sua casa a partir da lista pendente e, em seguida, toque em OK.

      • Caldeira a gás (tempo de ciclo: 10 m)

      • Caldeira a óleo (tempo de ciclo: 20 m)

      • Caldeira elétrica (tempo de ciclo: 5 m)

      • Bomba de calor (sem ciclo)

    2. Tipo de controlo (B): Toque e selecione o tipo de controlo que o seu sistema de aquecimento utiliza e depois toque em OK.

      • Padrão: Selecione esta opção se o seu sistema de aquecimento utilizar o controlo básico On/Off (ligar/desligar). Os controlos padrão utilizam normalmente comandos simples de ligar/desligar para controlar a caldeira. O termostato sinaliza a caldeira a ligar, quando o aquecimento é necessário, e a desligar, quando a temperatura pretendida é atingida.

      • OpenTherm: Selecione esta opção se o seu sistema de aquecimento suportar o OpenTherm. OpenTherm é um protocolo de comunicação digital que permite a comunicação contínua entre a caldeira e o termostato. Consequentemente, a caldeira pode determinar a temperatura e o calor atuais da divisão em conformidade, conforme necessário, melhorando assim a eficiência energética e fornecendo um aquecimento mais consistente.

    3. Se escolher o tipo de controlo OpenTherm, serão apresentadas as seguintes opções adicionais:

      • Definições do OpenTherm (C):

        IMPORTANTE:
        1. Se as opções forem editáveis, a aplicação apresentará o símbolo e permite-lhe definir a temperatura. Neste caso:

          • Se a temperatura apresentada na sua caldeira não corresponder ao ponto de referência mostrado na aplicação, confie no valor da aplicação. O ponto de referência da aplicação tem precedência e garante que a caldeira funciona como esperado.

        2. Se as opções NÃO forem editáveis, a aplicação NÃO apresentará o símbolo e NÃO lhe permitirá definir a temperatura. Neste caso:

          • Se a temperatura apresentada na sua caldeira não corresponder ao ponto de referência mostrado na aplicação, confie no valor da sua caldeira. O ponto de referência da caldeira tem precedência sobre este valor.


        Ponto de referência de água quente para uso doméstico

        Defina a temperatura pretendida da água quente para uso doméstico. Esta opção permite-lhe controlar a temperatura da água quente utilizada para fins domésticos, como chuveiros, banhos e outras utilizações domésticas.

        Temperatura máxima da água de aquecimento central

        Defina a temperatura máxima para a água que circula através do seu sistema de aquecimento central. Isto ajudará a controlar a saída de calor dos seus radiadores ou o aquecimento sob o pavimento.

      • Diagnóstico do OpenTherm (D): Toque para visualizar o estado em tempo real do seu sistema de aquecimento. A informação de diagnóstico ajuda o técnico a identificar falhas e a resolver problemas relacionados com o sistema de aquecimento.

        NOTA: Se parte da informação de diagnóstico surgir como valores irrealistas, isto significa que a sua caldeira não suporta estas informações.

  5. Se pretender verificar se o Hub tem a versão do firmware mais recente ou concluir o processo de instalação sem ligar à rede, toque em Ignorar (F) e continue no capítulo Atualizar o firmware

    NOTA:
    • A opção Ignorar (F) não está disponível se iniciar sessão na aplicação como proprietário da casa. Consulte Funções na aplicação Wiser Home para obter informações sobre os níveis de acesso.

    • O Instalador profissional tem a capacidade de ignorar a configuração Wi-Fi® em todos os Hubs e concluir o processo de instalação. No entanto, isto significa que não será possível conectar o Hub a Wi-Fi®, registar uma conta ou controlar os seus dispositivos fora da sua casa.

  6. Para ligar o Hub à sua rede Wi-Fi® e continuar a configuração, toque em Continuar (G) e continue com o capítulo Ligar-se ao Wi-Fi®.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?