SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Utilizar Reduzir a minha fatura

Através da aplicação Wiser Home, pode ver como os dispositivos são controlados e programados para serem usados.

Ecrã de controlo do dispositivo

No ecrã de controlo do dispositivo:

A

Indica a programação seguinte para o dispositivo ligar.

B

Apresenta a programação de ativação de carga para as próximas 24 horas.

NOTA: Percorra as opções para visualizar a programação completa.

Programação

Pode alterar o modo de programação para Reduzir a minha fatura em qualquer altura.

  1. Toque em (C) para abrir o submenu.

  2. Toque em (D) para mudar o modo de programação para Reduzir a minha fatura.

Modo ausente

Se pretender ativar o Modo ausente com Reduzir a minha fatura. O Modo ausente substituirá os comandos de Reduzir a minha fatura para uma adaptação suave da sua casa quando estiver ausente de casa. Para obter mais informações sobre o Modo ausente, consulte. Modo ausente

Informações

Em > Informações pode encontrar os pormenores sobre a próxima programação dos seus dispositivos ativados por Reduzir a minha fatura.

NOTA: (E) Fornece alertas e recomendações em tempo real para o notificar de quaisquer irregularidades, maus funcionamentos ou oportunidades de otimização. Estas notificações ajudam-no a tomar medidas atempadas, a garantir o máximo desempenho geral e eficiência energética.

Para ver quanto dinheiro é poupado através de Reduzir a minha fatura, consulte Informações.

NOTA: As poupanças serão mostradas de acordo com a oferta que selecionou.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.