SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Relatório de aquecimento

O desempenho do seu sistema de aquecimento pode ser monitorizado com o relatório de aquecimento.

Permite a visualização do histórico das temperaturas ambiente da divisão, definida (alvo) e exterior e permite a comparação entre divisões ao longo do tempo, para garantir que o sistema funciona de acordo com as operações programadas e manuais.

O Wiser regista as temperaturas da divisão, definida e exterior de forma contínua e disponibiliza os dados no relatório de aquecimento. O relatório é atualizado diariamente e os dados de temperatura de um determinado dia estão disponíveis no dia seguinte. É possível visualizar o relatório com base no dia, semana e mês.

Para navegar até ao relatório de aquecimento:

  1. Toque em Relatório de aquecimento (A).

  2. Relatório de aquecimento:

Vista de divisão única

Quando acedido pela primeira vez, o relatório abre a partir da vista de divisão única.

Por predefinição, esta vista apresenta a temperatura ambiente atual para a primeira divisão, tal como aparece no ecrã inicial da aplicação. Exibe também a temperatura definida para a divisão (sempre ilustrada por uma linha preta).

A temperatura exterior não é apresentada por predefinição, mas pode optar por visualizá-la selecionando-a no seletor de divisão.

Ao visualizar uma única divisão, é possível ver quanto tempo leva para a divisão aquecer ou arrefecer até à temperatura definida; a linha preta mostra a temperatura definida (alvo), ou seja, a programação de aquecimento do Wiser para a divisão (se estiver no modo automático) ou a temperatura definida selecionada manualmente (se estiver no modo manual). Esta linha indica a temperatura ambiente que o Wiser está sempre a regular.

NOTA: A vista de divisão única apresenta sempre a linha de temperatura definida (alvo) para uma determinada divisão. As alterações temporárias à temperatura definida, como os impulsos manuais e as substituições de temperatura, também são visíveis nesta linha.

Vista de várias divisões

A vista de várias divisões permite a visualização e comparação simultâneas de até 16 divisões. A temperatura exterior também pode ser selecionada/desmarcada nesta vista.

NOTA: Se apenas uma divisão for selecionada na vista de várias divisões, aparece a linha preta que indica a temperatura definida.

Vista mensal

A vista mensal apresenta um resumo das flutuações da temperatura ambiente durante um determinado mês. Todas as temperaturas diárias nesta vista são calculadas como média devido ao tamanho do ecrã.

A temperatura exterior nesta vista é apresentada como uma banda verde que indica as temperaturas mínimas/máximas diárias e o intervalo em que as temperaturas diárias flutuaram ao longo do mês.

Ecrã de temperatura

O nome da divisão e a temperatura são apresentados quando se toca numa linha de temperatura. Qualquer área fora da linha pode ser tocada para as fazer desaparecer novamente. É possível tocar em qualquer ponto de uma linha de temperatura, incluindo o contorno da área verde da temperatura exterior. As linhas de temperatura podem ser tocadas nas três vistas (Dia/Semana/Mês).

Dados de temperatura em falta

Os dados relativos à temperatura podem, por vezes, estar em falta no sistema. Isto pode dever-se a falhas de energia, falta de ligação à Internet, baterias gastas ou sinal de RF fraco. Os dados em falta são assinalados por uma linha a tracejado que liga os dois pontos entre os quais não existem dados disponíveis.

Se faltarem dados para uma determinada data ou intervalo de datas, o ponto de interrogação na barra DIVISÕES é substituído por . Se os dados relativos à data/intervalo estiverem disponíveis mais tarde, ou se a vista for alterada para outra data/intervalo, sem dados em falta, o ponto de interrogação voltará a aparecer.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.