SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Em tempo real

Fornece dados em tempo real sobre o consumo da rede e o estado em tempo real da origem da energia:

  • Rede para casa: Importação (Casa que consome energia da rede)

  • Casa para rede: Exportação (Excesso de energia da produção solar alimentada para a rede)

Na página, toque em Em tempo real.

A

Apresenta dados em tempo real sobre a energia gerada por várias fontes, tais como rede, painéis solares, etc.

IMPORTANTE: A visualização do fluxo de energia em tempo real destina-se a verificações rápidas, e em tempo real, e não foi concebida para permanecer aberta durante longos períodos de tempo. Se permanecer aberta por mais de alguns minutos consecutivos, o sistema irá parar de atualizar automaticamente os dados em tempo real.

B

Indica o consumo de energia total da residência.

C

Enumera as principais categorias de dispositivos e a sua utilização de energia em tempo real em quilowatts (kW), ajudando-o a acompanhar o consumo de energia de cada dispositivo.

NOTA: Se forem rastreados mais do que quatro dispositivos, o consumo de energia dos restantes dispositivos será apresentado como outras cargas, representando o consumo total de energia de todos estes dispositivos.

D

Representa a produção de energia ao longo do dia. Os picos no gráfico indicam uma saída mais elevada durante horas específicas.

E

Fornece uma visão geral do desempenho energético da sua família no próprio dia, incluindo o consumo de energia e a eficiência solar.

  • Consumo total: Representa a quantidade total de energia consumida pela família.

  • Produção solar*: Indica a energia total gerada pelos painéis solares.

  • Autossuficiência*: Mostra a percentagem do consumo de energia total que foi coberta pela energia solar autogerada, refletindo o grau de independência da residência em relação a fontes de energia externas.

  • Produção utilizada*:  Indica a percentagem de energia solar produzida que foi realmente utilizada pela família.

NOTA: * Indica que estes dados estão disponíveis apenas para sistemas solares ligados à rede.

F

Apresenta os preços da eletricidade em tempo real ao longo do dia. Pode interagir com o gráfico para ver quando as horas mais caras se baseiam na sua tarifa.

NOTA: Este gráfico é exibido apenas se definir a sua tarifa para Pico/Fora de Pico. Consulte Definir a tarifa.

Importação

Apresenta a quantidade de energia que está a importar, uma repartição por categorias de consumo e uma linha de tempo de consumo.

Importação e exportação (aplicável à rede com sistema solar ligado à rede)

Apresenta a quantidade de energia que está a importar ou exportar, uma repartição por categorias de consumo e uma linha de tempo de consumo.

O consumo da rede com cargas é representado a azul e o excesso de energia da bateria e solar é representado a verde.

NOTA: Desloque para baixo na aplicação para ver o gráfico completo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?