SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Resolução de problemas

Este tópico explica as soluções para problemas com o sistema, dispositivos e configurações.

HUB

Problema

Causa possível

Solução

Não é possível realizar a atualização do firmware offline.

As versões mais antigas da aplicação não suportam atualizações offline.

Atualize a aplicação para a versão 7.4.0.

As atualizações offline não funcionarão em hubs com versões anteriores à 4.42.28.

Conclua o processo de colocação em funcionamento e permita que o firmware seja atualizado automaticamente.

As atualizações offline falharão se o ecrã for bloqueado durante o processo de atualização do firmware.

Certifique-se de que o ecrã permanece desbloqueado durante o processo de atualização. Pode definir o bloqueio automático do seu telefone para Nunca nas definições do dispositivo.

Ao adicionar um dispositivo, o dispositivo é rejeitado ou não será associado.

O dispositivo poderá não ser suportado pelo sistema.

Utilizar apenas dispositivos enumerados em Lista de dispositivos Wiser.

O dispositivo não consegue estabelecer ligação com o Hub/HubR. Depois de premir 3 vezes, o LED do dispositivo pisca a âmbar durante 30 s.

O modo de emparelhamento foi alterado.

Prima o botão Reiniciar no dispositivo 3 vezes e, em seguida, mantenha-o premido durante 20 s até o LED piscar a vermelho. O dispositivo deve ser reiniciado no modo correto.

O Hub não está a comunicar ou a receber atualizações.

O iPv4 não está ativado nas definições de rede.

Certifique-se de que o IPv4 está ativado na sua rede local e nas definições da Internet no router do seu fornecedor de Internet. Os sistemas configurados apenas como IPv6 afetarão a capacidade do Hub de comunicar e receber atualizações de software.

O sistema não consegue ligar-se à Internet através do router de rede Wi-Fi®.

As definições da porta do router poderão não estar configuradas de forma correta para o sistema aceder à Internet.

Verifique se as seguintes portas do router estão abertas:

Anfitrião

Protocolo

Porta

Descrição

hub.foundries.io

TCP

443

Registo de contentor Docker

hub-auth.foundries.io

TCP

443

Serviço de autenticação do registo Docker

storage.googleapis.com

TCP

443

Redirecionamentos OSTree e Docker

api.foundries.io

TCP

443

Se estiver a utilizar lmp-device-register

app.foundries.io

TCP

443

Se estiver a utilizar lmp-device-register

cnm-ih-na.azure-devices.net

AMQP

5671

Hub para ligação à nuvem

ota-lite.foundries.io

TCP

8443

Gateway do dispositivo

ostree.foundries.io

TCP

8443

Servidor OSTree para atualizações

Se tiver algum problema ao colocar o dispositivo em funcionamento, consulte a secção de resolução de problemas do guia do utilizador do dispositivo específico.

Consulte Lista de dispositivos Wiser para aceder às ligações do guia do utilizador de cada dispositivo.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.