SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Controlo da temperatura

O controlo da temperatura envolve a gestão do comportamento dos dispositivos de temperatura no sistema Wiser. Para criar um controlo de temperatura, os dispositivos de temperatura devem ser atribuídos a uma divisão.

Controlo da temperatura ao nível do sistema

  • Se um sistema de aquecimento Wiser individual, como o UFH, suportar uma fonte de calor centralizada à base de água (uma caldeira ou bomba de calor), nesse caso essa fonte individual pode ser tanto de aquecimento como de arrefecimento, mas não ambos.

  • As divisões que são abastecidas pela fonte de calor individual e que não têm capacidade de arrefecimento (por exemplo, divisões à base de radiadores) não irão funcionar durante o período de arrefecimento. Por exemplo, quando o sistema está no modo de arrefecimento numa divisão sem arrefecimento:

    • O termostato de radiador não efetuará um impulso e deverá apresentar o mesmo estado que no modo de bloqueio do dispositivo.

    • O termostato ambiente deverá ser ativado utilizando qualquer uma das 3 teclas  (+, -, O), mas os botões subsequentes não irão alterar o ponto definido.

  • A água quente para uso doméstico está geralmente fora do âmbito do arrefecimento. Isto significa que, durante o modo de arrefecimento, qualquer controlo de água quente funcionará como normal (pode ser abastecido por uma fonte de alimentação alternativa, por exemplo, elétrica)

  • As divisões que não são abastecidas centralmente por uma fonte de calor (por ex., divisões de aquecimento elétrico), continuarão a funcionar normalmente no modo de aquecimento quando o modo de arrefecimento estiver ligado.

  • Sempre que existam vários dispositivos UFH, cada um com uma entrada de um interruptor de aquecimento/arrefecimento, apenas um deles necessita de indicar o arrefecimento para que todo o sistema seja colocado no modo de arrefecimento

NOTA: Consulte o guia do utilizador do dispositivo dedicado para obter mais informações sobre as funcionalidades do controlo da temperatura de um determinado dispositivo. Lista de dispositivos Wiser fornece as ligações para o guia do utilizador de cada dispositivo.

Controlo da temperatura ao nível da divisão

Quando um dispositivo de temperatura é atribuído a uma divisão, é criada uma Temperatura única que inclui todos os dispositivos da temperatura atribuídos a essa divisão.

O controlo da temperatura parece e age como um controlo do dispositivo. Pode controlar o Controlo da temperatura diretamente a partir do ecrã inicial e atribuí-lo a momentos ou programações.

  • Todos os dispositivos de temperatura atribuídos a uma divisão serão combinados num único controlo da temperatura.

  • Ao contrário de outros dispositivos, não é possível atribuir um nome ao controlo da temperatura, assumindo este o nome da divisão.

  • Dispositivos de temperatura individuais não podem ser atribuídos a uma programação ou a um momento. Em vez disso, o controlo da temperatura aparecerá nas listas relevantes.

  • Quando atribui um dispositivo de controlo da temperatura (como um termostato) a uma divisão utilizando a aplicação Wiser Home, o sistema aplica uma programação ao nível da divisão. Isso significa que todos os dispositivos dentro da mesma divisão seguem uma programação de aquecimento partilhado. Com base na função do utilizador, é criada uma programação predefinida quando os dispositivos de temperatura são atribuídos.

    Quando iniciar sessão como Instalador Profissional:

    • No Ecrã de controlo do dispositivo, a opção Manter a programação está desativada por predefinição.

    • Todas as divisões estão configuradas no modo Manual.

    • Pode ativar a opção Manter a programação se pretender que a programação de aquecimento predefinida seja aplicada.

    Quando iniciar sessão como proprietário:

    • No Ecrã de controlo do dispositivo, a opção Manter a programação está ativada por predefinição.

    • O sistema aplica automaticamente uma programação de aquecimento predefinida.

    • Pode editar a programação a qualquer momento para se adequar à sua rotina diária e preferências.

  • Operar manualmente um único dispositivo do controlo da temperatura (por ex., um de três termostatos do radiador) enviará o comando para o controlo da temperatura, afetando todos os dispositivos atribuídos. (Todos os três termostatos do radiador serão abertos/fechados com base no comando).

  • Dispositivos individuais podem ser bloqueados contra uma operação manual.

  • Para remover um dispositivo de temperatura de um controlo da temperatura, remova o dispositivo de temperatura da divisão.


Controlo da temperatura:

A

Modo Impulso

B

Temperatura-alvo

C

Ícone do estado

Ícone de aquecimento:

Ícone de arrefecimento:

D

Temperatura medida na divisão

E Controlo deslizante para definir a temperatura-alvo
F

Se o controlo da temperatura estiver atribuído a uma Programação, pode decidir se o controlo da temperatura deve manter a programação.

G

Permite-lhe editar uma Programação existente.

SUGESTÃO: Se o controlo da temperatura não estiver atribuído a uma programação, a opção Criar ou atribuir uma programação estará disponível.
H

Adicionar ou retirar o dispositivo dos Dispositivos favoritos. Consulte Gerir os favoritos

J

Navegue até Detalhes da divisão da divisão à qual o controlo da temperatura está atribuído.

Configurar um controlo da temperatura

Ao configurar o controlo da temperatura, certifique-se de que tem em consideração as seguintes informações.

Controlo de aquecimento:

  • Se a sua Casa estiver a utilizar um Relé 16 A Wiser para o Controlo da Temperatura, tem de adicionar um Termostato ambiente Wiser ou um Sensor de Temperatura/Humidade Wiser para essa Divisão.

  • Se a sua casa estiver a utilizar um Controlador piso radiante Wiser, tem de adicionar um Termostato ambiente Wiser / Sensor de temperatura/humidade Wiser / Termostato encastrado Wiser 2 A a essa divisão.

  • Se tiver atribuído mais do que dois termostatos de radiador a uma divisão, recomenda-se que atribua também um termostato ambiente / Sensor de temperatura/humidade Wiser/ Termostato Encastrado Wiser 2 A a essa divisão.

  • Atribua apenas um Termostato ambiente a qualquer Controlo da temperatura.

Controlo de arrefecimento:

  • Se a sua casa estiver a utilizar um Controlador piso radiante Wiser, tem de adicionar um Termostato ambiente Wiser / Sensor de temperatura/humidade Wiser / Termostato Encastrado Wiser 2 A a essa divisão.

  • Quando o modo de arrefecimento é ativado num Termostato Encastrado Wiser 2 A ou no UFH, todos os dispositivos mudam para o modo de arrefecimento. Assim, se o Termostato Encastrado Wiser 2 A estiver no modo de arrefecimento, o UFH entra no modo de arrefecimento ainda que a sua entrada de arrefecimento não esteja ativada. Consulte o guia do utilizador do respetivo dispositivo para obter informações mais detalhadas. Lista de dispositivos Wiser fornece as ligações para o guia do utilizador de cada dispositivo.

  • A temperatura do ponto de regulação do UFH varia entre 18 °C e 30 °C.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.