SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Controlo do dispositivo

Pode controlar um dispositivo na sua Casa no separador Controlo para um controlo rápido ou no Ecrã de Controlo do Dispositivo.

Separador Controlo

No separador Controlo, poderá encontrar todos os dispositivos instalados na sua casa. Os dispositivos são dispostos de acordo com o Divisões são atribuídos, facilitando a sua gestão e controlo.

NOTA: Se tiver apenas um dispositivo instalado na sua casa, o separador Controlo não estará disponível. Pode controlar o dispositivo a partir do ecrã inicial em O seu dispositivo ou a partir do ecrã Controlo do dispositivo.
IMPORTANTE: Dispositivos de temperatura, como termostatos do radiador, serão controlados como qualquer outro dispositivo, mas precisam de ser configurados de forma correta.

Pode encontrar informações detalhadas sobre a configuração de dispositivos de temperatura no capítulo Controlo da temperatura.

  1. No ecrã inicial, toque no separador Controlo.

    NOTA: Também pode definir o separador Controlo como o seu ecrã inicial predefinido. Para tal, aceda a > Ecrã inicial e ative o botão ativar/desativar no Separador Controlo .

    A

    Controle rapidamente um dispositivo (por exemplo, ligue-o/desligue-o, ajuste a temperatura ou ajuste o estore)

    B

    Indica que o dispositivo está offline. Toque no dispositivo para abrir os passos de resolução de problemas. Toque em Saiba mais para ficar a conhecer mais sobre a intensidade do sinal Zigbee ou em Ajuda e suporte se necessitar de assistência adicional e visite as páginas de suporte da Wiser.

    C

    Navegue até ao ecrã de definições.

    D

    Adicione novos dispositivos.

Ecrã de controlo do dispositivo

Os controlos avançados, tais como definições do dispositivo ou a criação/atribuição de programações, serão efetuados no ecrã de Controlo do dispositivo.

  1. No Ecrã inicial > Controlo, toque no dispositivo (A) que pretende controlar.

  2. Defina o estado/valor pretendido para o dispositivo.

Ecrã de controlo do dispositivo:

NOTA: As opções e funções disponíveis no ecrã de controlo do dispositivo variam consoante o tipo de dispositivo. Para informações detalhadas, consulte o Guia do Utilizador do respetivo dispositivo. Consulte Lista de dispositivos Wiser para aceder às ligações do guia do utilizador de cada dispositivo.

B

Toque para ligar ou desligar manualmente o dispositivo. O ícone verde indica que neste momento o dispositivo está ligado.

C

Se atualmente o dispositivo estiver a manter a programação, aparece quando o estado atual permanece ativo com base na programação.

Por exemplo, aqui até às 14:00 significa que o dispositivo permanecerá ligado até às 16:00.

D

Ativar/desativar para manter a programação predefinida para o dispositivo. Se a programação ainda não tiver sido criada para o dispositivo, estará disponível uma opção Criar ou atribuir uma programação para criar uma nova programação ou atribuir o dispositivo a uma programação existente. Consulte Programação para obter informações detalhadas.

E

Redireciona-o para o ecrã de pormenores da programação para modificar a programação existente. Consulte Editar uma programação.

F

Adicionar ou retirar o dispositivo dos Dispositivos favoritos. Consulte Gerir os favoritos.

G

Navega para o Detalhes do dispositivo.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.