SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Eliminar uma programação

No ecrã Pormenores da programação:

  1. Toque em Eliminar (A).

    NOTA: A aplicação Wiser Home cria automaticamente uma programação predefinida para os dispositivos de controlo da temperatura.

    Se o Wiser Hub tiver de ser reiniciado, a aplicação Wiser Home criará novamente uma Programação predefinida para todos os dispositivos de Controlo da temperatura, uma vez atribuídos à divisão.

    Para não manter a programação, retire o dispositivo da lista Aplica-se a nos pormenores da programação ou desative o botão ativar/desativar Manter a programação na página Controlo da temperatura/Controlo do dispositivo.

    Recomenda-se não eliminar uma programação da temperatura predefinida.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.