SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Comportamento do LED

LED de configuração

LED Descrição

O hub está a iniciar ou a arrancar.

O hub está ligado e a funcionar normalmente.

A rede Wi-Fi® temporária do hub está ativada

O hub está ativamente à procura do dispositivo a emparelhar.

Erro Wi-Fi®

O hub não consegue ligar-se à sua rede Wi-Fi®.

Verifique se o router está ligado e a funcionar normalmente. Se tiver alterado as suas credenciais Wi-Fi® ou instalado um novo router, configure o hub em conformidade.

Atualização do firmware

Durante o processo de atualização do firmware, o hub irá desligar-se do Wi-Fi®.

O hub não consegue ligar-se à Wiser Cloud.

O hub continua a controlar os dispositivos ligados normalmente.

A aplicação só se ligará ao hub quando o smartphone estiver na mesma rede Wi-Fi® que o hub.

LED de aquecimento

LED Descrição

O aquecimento conectado está ativo.

A substituição está ativa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?