SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Gerir a ligação Matter

  1. No ecrã inicial da aplicação do Wiser Home, toque em .

  2. Toque em Conta > Aplicação e ligações > Matter.

  3. Escolha uma das seguintes opções:

    1. Gerir as suas ligações: Aqui pode ver todos os sistemas Wiser Home que estão atualmente associados à rede Matter.

      NOTA: Esta opção só está disponível se já estiver conectado à rede Matter.

      Toque em Remover pelas seguintes razões:

      • Se estiver com dificuldades para adicionar o sistema Wiser Home a uma rede Matter, e conseguir ver a rede pretendida na lista, toque nesta opção para remover a rede e tente conectar novamente. Consulte Colocação em funcionamento do Wiser Hub para o Ecossistema Matter para voltar a associar a rede Matter.

      • Se pretender remover por completo a rede da rede Matter.

        NOTA: Certifique-se de que também retira a rede da sua aplicação de terceiros.

    2. Adicionar uma nova ligação: Toque nesta opção para adicionar uma nova ligação à rede Matter. Consulte Colocação em funcionamento do Wiser Hub para o Ecossistema Matter para adicionar uma nova ligação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?