SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Programações

Definir uma programação para definir a hora específica para alterar o estado do dispositivo.
SUGESTÃO: A Programação altera o estado do dispositivo com base nos eventos definidos na hora escolhida. Se necessitar de reverter/alterar o estado numa hora diferente, adicione outro evento de programação.
  • Exemplo 1:

    Evento 1: Defina o aquecimento para 19 °C às 6:30.
    Evento 2: Defina o aquecimento para 15 °C às 8:30.


    Resultado: Esta ação mantém a temperatura a 19 °C das 6:30 às 8:30 e muda para 15 °C às 8:30.

  • Exemplo 2:

    Evento 1: Defina a luz da cozinha para “LIGADO” às 19:00.
    Evento 2: Defina a luz da cozinha para “DESLIGADO” às 23:00.

    Resultado: Esta ação mantém a luz da cozinha ligada das 19:00 às 23:00, sendo que às 23:00, a luz da cozinha desliga-se.

NOTA: A nova ação substitui sempre a ação atual. Por conseguinte, se for adicionado um novo evento ao dispositivo ou a operação manual ocorrer enquanto uma ação agendada estiver em curso, o sistema irá parar a programação em curso. Para uma compreensão detalhada sobre qual o modo de ação/controlo que terá prioridade em relação aos outros, consulte Conhecer as prioridades do modo de controlo.

As programações são criadas e editadas no ecrã Automatização (A)

Toque numa programação para navegar até aos pormenores da programação.

Pormenores da programação:

A

Tipo de dispositivo

Uma programação só pode ser definida para um tipo de dispositivo específico.

B

Nome da programação

C

Dispositivos aos quais a programação se aplica

D

Lista de eventos

Os eventos da programação são aqui apresentados, ordenados por dia da semana.

As barras fornecem uma visão geral do estado do dispositivo durante um evento (por ex., barra verde completa quando o estore está completamente aberto).

A hora do evento é apresentado junto à barra.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.