SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Adicionar uma programação

  1. No ecrã Automatização, toque no ícone (A).

  2. Introduza um nome no campo de texto (C).

  3. Selecione o tipo de dispositivo da programação.

    IMPORTANTE:
    • Uma programação só pode ser criada para um tipo de dispositivo. Se pretender ligar uma luz ao mesmo tempo que fecha uma persiana, terá de criar duas programações.

    • Agendamento do nível da divisão: Quando atribui um dispositivo de controlo da temperatura (como um termostato) a uma divisão utilizando a aplicação Wiser Home, o sistema aplica uma programação ao nível da divisão. Isso significa que todos os dispositivos dentro da mesma divisão seguem uma programação de aquecimento partilhado. Com base na função do utilizador, é criada uma programação predefinida quando os dispositivos de temperatura são atribuídos.

      Quando iniciar sessão como Instalador Profissional:

      • No Ecrã de controlo do dispositivo, a opção Manter a programação está desativada por predefinição.

      • Todas as divisões estão configuradas no modo Manual.

      • Pode ativar a opção Manter a programação se pretender que a programação de aquecimento predefinida seja aplicada.

      Quando iniciar sessão como proprietário:

      • No Ecrã de controlo do dispositivo, a opção Manter a programação está ativada por predefinição.

      • O sistema aplica automaticamente uma programação de aquecimento predefinida.

      • Pode editar a programação a qualquer momento para se adequar à sua rotina diária e preferências.

      Consulte Controlo da temperatura para obter informações detalhadas sobre os controlos da temperatura.

  4. Selecione os dispositivos aos quais a programação se aplica.

    NOTA: Todos os dispositivos do tipo de dispositivo selecionado estão disponíveis na lista.

  5. Toque em Criar (D).

  6. Toque no ícone (E) e defina os detalhes do evento.

    Pode encontrar informações detalhadas sobre como adicionar eventos e editar programações no capítulo Editar uma programação.

  7. Continue a adicionar eventos até que a programação esteja concluída.

    NOTA: As alterações à programação serão guardadas de imediato.
  8. Quando a programação estiver concluída, toque em Voltar (F) para guardar a programação.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.