SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Atividade e ambiente

(A) Mostra factos interessantes sobre a forma como utiliza o seu sistema de aquecimento, bem como outras coisas interessantes que aconteceram no seu ambiente durante o mês em curso.

Estes números são atualizados de hora a hora. O número de vezes que reduziu o aquecimento é contabilizado por um impulso ou redução manual. O número de vezes que aumentou o aquecimento é contabilizado por um impulso ou ajuste manual da temperatura. O número de horas de sol é calculado como o número de horas em que a cobertura de nuvens foi inferior a 50%.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.