SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Ligar-se ao Wi-Fi®

Depois de se conectar à rede Wi-Fi temporária do hub/controlador, insira as informações de início de sessão da sua rede Wi-F® doméstica no hub.

Para introduzir as informações de início de sessão Wi-Fi®:

  1. Utilize a aplicação Wiser Home como Instalador profissional ou proprietário da casa.

  2. Siga os passos indicados no capítulo Ligar-se à rede Wi-Fi® temporária do Hub .

  3. Quando lhe for solicitado para ligar o hub à sua rede Wi-Fi® doméstica, toque em Continuar (A).

  4. Selecione a sua rede Wi-Fi® a partir da lista.

    NOTA: Se a sua rede de casa não aparecer na lista de redes disponíveis, toque em Não consegue ver a sua rede? para permitir que introduza manualmente as suas credenciais de rede para ligar facilmente à sua rede doméstica.

  5. Introduza a palavra-passe Wi-Fi® e toque em Associar (B).

    • Se tiver iniciado sessão como um Instalador profissional, siga o Passo 6.

    • Se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa, siga o Passo 7.

  6. Quando o hub estiver conectado à sua rede Wi-Fi®, poderá começar a adicionar dispositivos ao seu hub.

    NOTA:
    1. O hub opera apenas na gama de 2,4 GHz.

    2. Para obter mais informações sobre como adicionar dispositivos ao hub, consulte o capítulo Adicionar um dispositivo.

  7. Escolha uma das seguintes opções:

    • Voltar à página inicial: Toque para voltar ao ecrã inicial.

      SUGESTÃO: Toque em para começar a adicionar dispositivos para controlar a sua casa. Consulte Adicionar um dispositivo.

    • Adicionar um novo dispositivo: Toque para começar a adicionar dispositivos para controlar a sua casa. Consulte Adicionar um dispositivo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.