SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Detalhes do dispositivo

Pode encontrar todas as definições relevantes de um dispositivo nos Detalhes do dispositivo.

Pode navegar até os Detalhes do dispositivo a partir de Lista de dispositivos tocando no dispositivo ou, a partir de Controlo do dispositivo tocando na configuração do dispositivo.

A

Toque para alterar o nome do dispositivo.

B

Toque para alterar a localização do dispositivo

NOTA:
  • Um Dispositivo só pode ser atribuído a uma Divisão.

  • Os dispositivos (exceto os dispositivos Temperatura) removidos da divisão são indicados como não atribuídos.

  • Os dispositivos Temperatura têm de ser atribuídos a uma divisão para que funcionem. Os dispositivos Temperatura serão combinados num único controlo de temperatura, quando atribuídos à mesma divisão. Encontrará informações detalhadas sobre o controlo da temperatura no capítulo: Controlo da temperatura.

C

Toque para identificar o dispositivo.

NOTA: A maioria dos dispositivos acende o LED de estado para ajudar a localizá-los. Encontrará informações detalhadas acerca deste comportamento no Guia do Utilizador do respetivo dispositivo. Consulte Lista de dispositivos Wiser para aceder às ligações do guia do utilizador de cada dispositivo.

D

Toque para remover o dispositivo do sistema Wiser.

NOTA: A remoção de um dispositivo só deve ser necessária se este necessitar de ser substituído ou como parte da resolução de problemas, por exemplo, se necessitar de voltar a ligar o dispositivo ao hub.

E

O indicador do nível de carga da bateria que apresenta o estado atual da bateria para dispositivos alimentados por bateria.

G

Indicador de intensidade do sinal Zigbee que apresenta a intensidade do sinal atual dos dispositivos Zigbee. Consulte Acerca da intensidade do sinal para mais informações acerca da intensidade do sinal Zigbee.

NOTA: Esta funcionalidade não é aplicável ao dispositivo Tomada Wiser.
IMPORTANTE: A intensidade do sinal não é apresentada para dispositivos Wi-Fi® (exceto para hubs). Só irá aparecer sem sinal () se o dispositivo estiver offline.

Alguns dispositivos têm funcionalidades e definições específicas. Por exemplo, os dispositivos de estores têm uma opção para definir a duração de abertura e de fecho. Encontrará informação detalhada no guia do utilizador do respetivo dispositivo. Consulte Lista de dispositivos Wiser para aceder à ligação do guia do utilizador de cada dispositivo.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.