SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Gerir Reduzir a minha fatura

Pode registar/cancelar o registo de dispositivos ou editar o perfil da casa sempre que for necessário.

  1. No ecrã inicial, toque em > Gestão de Energia > Reduzir a minha fatura.

Registar/Cancelar o registo de dispositivos de Reduzir a minha fatura

Registar os dispositivos existentes em Reduzir a minha fatura:

  1. Ative o botão ativar/desativar para os dispositivos que pretende que tenham esta funcionalidade.

    NOTA: Não pode registar Reduzir a minha fatura em dois dispositivos do mesmo tipo. Por exemplo, se tiver registado 1 Carregador VE e 1 Aquecedor de água e pretende adicionar outro Carregador VE ou Aquecedor de água, deve desativar o dispositivo registado anteriormente para ativar o novo dispositivo.

Cancelar o registo dos dispositivos de Reduzir a minha fatura:

  1. Desative o botão ativar/desativar para os dispositivos que não pretende que tenham esta funcionalidade.

    É exibida uma janela de notificação. Leia as informações com atenção.

  2. Se pretender continuar, toque em Continuar, caso contrário toque em Cancelar.

Alterar o seu Perfil da casa

Se pretender alterar os dados do perfil da casa para os seus dispositivos:

  1. Toque no detalhe que será atualizado.

    • Utilização do automóvel

      • Sair de casa

        (hora)
      • Utilização diária

        (km)
    • Utilização de água quente

      • Tomar duche de manhã

        (contagem de pessoas)
      • Tomar duche à noite

        (contagem de pessoas)

Desativar Reduzir a minha fatura

Para desativar os serviços Reduzir a minha fatura:

  1. Toque em Cancelar período experimental gratuito.

    Será apresentado um ecrã para voltar a confirmar o cancelamento.

  2. Se continuar a pretender cancelar, toque em Cancelar período experimental gratuito > Sim > OK.

    Será redirecionado para o ecrã inicial.

Para voltar a ativar o serviço novamente, no ecrã inicial toque em > Gestão de Energia > Reduzir a minha fatura. Siga os passos em Ativar Reduzir a minha fatura.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.