SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

Criar uma automatização

Neste capítulo, será utilizado um exemplo para explicar os passos necessários para criar uma automatização:

Esta demonstração mostra como criar uma automatização que acende a luz na divisão da Entrada e notifica quando a ação é acionada, bem como acende a luz da sala de estar com um minuto de atraso quando o sensor de movimento deteta movimento e a tomada chamada Luz de presença está desligada.

No ecrã Automatização (A):

  1. Toque em (B).

  2. Selecione um ícone da lista (C).

  3. Introduza um nome para a automatização no campo de texto (D).

  4. Toque em uma das seguintes opções:

    • Todas as condições: Selecione se pretende que todas as condições estejam reunidas para acionar a automatização.

    • Qualquer condição: Selecione se pretende que qualquer uma das condições estejam reunidas para acionar a automatização.

    Neste exemplo, a automatização deve ser acionada apenas quando todas as condições forem preenchidas.

  5. Toque em Adicionar condições (E).

  6. Selecione o tipo de acionador para ativar a sua automatização.

    • Alteração do estado do dispositivo: Escolha um dispositivo específico cuja alteração de estado (por exemplo, ligado/desligado, aberto/fechado) acionará a automatização.

    • Modo ausente: Ative ou desative para acionar a automatização quando sair ou voltar para casa.

    • Alterações no preço da energia: Acione uma automatização com base nas alterações nos preços da energia.

      IMPORTANTE:
      • Este acionador está disponível apenas se a sua tarifa estiver definida como Pico/Fora de Pico. Consulte Definir a tarifa.

      • O sistema gere os preços da eletricidade com uma precisão de 0,01 €/kWh.
        Exemplo: O preço médio diário da eletricidade é de 0,24 €/kW. Definiu a sua automatização para ser acionada quando o preço médio diário da eletricidade desce abaixo de 0,24 €/kWh.

        • Atualização de preço 1: 0,235 €/kWh → arredonda para 0,24 €/kWh.

        • Atualização de preço 2:0,244 €/kWh → também arredonda para 0,24 €/kWh.

        Uma vez que o valor arredondado não é inferior a 0,24 €/kW, o sistema não considera uma descida de preço. Resultado, a automatização não é acionada.

      A

      Selecione a condição de acionamento para a automatização:

      • Mais de: Ativa-se quando o preço da energia é superior ao valor definido.

      • Menos de: Ativa-se quando o preço da energia é inferior ao valor definido.

      B

      Defina o valor de acionamento:

      • Média diária: O preço médio da eletricidade para todo o dia, calculado a partir de todos os preços por hora. A sua automatização será acionada quando o preço da eletricidade aumentar acima ou descer abaixo dessa média.

      • Definir preço: Defina um preço específico manualmente. A sua automatização será acionada quando o preço da eletricidade aumentar acima ou descer abaixo deste valor definido.

        SUGESTÃO: Pode também definir o preço tocando ou deslizando em cima do gráfico (C) no valor pretendido, em vez de o digitar manualmente.

      C

      Veja a sua tarifa de eletricidade em tempo real.
      Pode interagir com o gráfico para identificar as horas mais caras com base na sua tarifa de eletricidade.

    Neste exemplo, toque em Alteração do estado do dispositivo para ativar a sua automatização.

  7. Toque no dispositivo para abrir o ecrã Controlo do dispositivo e defina o estado do dispositivo para ativar a automatização (por exemplo, movimento detetado) e, em seguida, toque em Definir.

    NOTA: As opções e os estados disponíveis são específicos do dispositivo. Certos dispositivos oferecem opções adicionais antes de poder definir o estado (por ex., para um regulador de intensidade, terá de escolher se pretende Ligado/Desligado como condição ou o nível de luminosidade).
    Encontrará informação detalhada no manual do utilizador do respetivo dispositivo. Consulte Lista de dispositivos Wiser para aceder às ligações do guia do utilizador de cada dispositivo.

  8. Continue a adicionar condições conforme necessário, mas tenha em atenção que pode adicionar um máximo de 10 condições.

    SUGESTÃO: Se um dispositivo oferecer mais do que uma condição (por ex., o sensor de movimento reporta a deteção de movimento e o nível de luz), pode adicioná-los como condições individuais.
    SUGESTÃO: O sistema verificará não só as alterações de estado, mas também o estado de todos os dispositivos de condição quando um deles for acionado. Neste exemplo: O estado da tomada. Note que isto também significa que o sistema irá verificar o estado do sensor de movimento quando desligar a tomada.
  9. Depois de adicionar todas as ações, toque em Quando (F).

  10. Toque em Adicionar tempo (G).

  11. Defina a hora para acionar a automatização e toque em Definir.

    NOTA: A hora específica do dia funcionará como uma condição: A automatização será acionada nessa altura quando não estiverem definidas condições ou se as condições estiverem reunidas nessa altura do dia. Os períodos de tempo não acionam a automatização por si só, mas a automatização só será acionada durante o período definido.

    Neste exemplo: Período de tempo — Noite (Do pôr do sol ao nascer do sol).

  12. Depois de definir a hora, toque em Depois (H).

  13. Toque em Adicionar uma ação (I).

  14. Selecione o tipo de ação para a sua automatização:

    • Controlar um dispositivo: Selecione o dispositivo e defina o estado pretendido do dispositivo.

    • Enviar notificação: Será notificado se a condição estiver preenchida.

    • Ativar um momento: Selecione um momento.

    • Esperar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.

    Neste exemplo: É necessário selecionar Controlar um dispositivo, Enviar notificação, e Esperar.

    Controlar um dispositivo:

    1. Toque em Controlar um dispositivo e selecione o dispositivo que será acionado como uma ação.

    2. Defina o estado pretendido e toque em Definir.

    Enviar notificação:
    1. Toque em Enviar notificação > Notificar-me para receber a notificação push quando o movimento for acionado.

    Esperar:

    1. Toque em Esperar para abrir o ecrã Adicionar uma espera.

    2. Especifique a duração do atraso para acionar a ação e toque em Definir.

  15. Inclua todas as ações necessárias e certifique-se de que o número total de ações não excede as 10.

    SUGESTÃO: Se precisar que sejam acionados mais dispositivos do que o limite de ações pode proporcionar, pode combinar as alterações de estado dos dispositivos num momento e selecionar esse momento como uma ação.
    NOTA: O sistema não verificará se uma combinação de ações não faz sentido, por ex., ligar e desligar uma luz ao mesmo tempo.
  16. Toque em Guardar (J) depois de todas as ações terem sido adicionadas.

    SUGESTÃO: Pode pressionar uma ação durante muito tempo, depois arrastar e largá-la para reorganizar as ações para a localização pretendida.

Esta automatização acende a luz de entrada e envia uma notificação e, em seguida, acende a luz da sala de estar com um minuto de atraso.

Para desligar a luz quando não é detetado qualquer movimento, crie outra automatização. Neste exemplo, será suficiente definir a condição "Não detetado" para o sensor de movimento e como ação desligar a luz. Note que esta ação irá sempre desligar a luz, independentemente da hora do dia, do nível de luz ou do estado da tomada.

NOTA: Neste exemplo, o tempo que tem de decorrer entre o sensor de movimento que comunica movimento e o que não comunica movimento não é definido na automatização. É definido nos Detalhes do dispositivo do sensor de movimento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?