DOCA0221ES-01

Programa de mantenimiento preventivo rutinario del usuario final (anual)

Operaciones de mantenimiento preventivo menores, como engrasado y comprobaciones de funcionamiento, así como reparaciones mediante cambio estándar de determinadas unidades, realizadas por un empleado certificado según las instrucciones de mantenimiento del fabricante.

Parte

Nombre del procedimiento

Año

Herramienta

1 2 3 4

5*

Dispositivo

Comprobar el estado general del aparato (placa protectora, carcasa, chasis, conexiones, cubrebornes).

Ninguno

Mecanismo

Abrir/cerrar el aparato manualmente.

Ninguno

Comprobar el cierre completo de los polos del aparato.

Ninguno

Comprobar el número de ciclos de funcionamiento del aparato.

Contador de funcionamiento

Unidad de corte

Comprobar la limpieza de los filtros.

Ninguno

Equipos auxiliares de control (aparato eléctrico)

Comprobar el cableado auxiliar y el aislamiento.

Ninguno

Bloqueo del aparato

Abrir y cerrar las cerraduras instaladas en el aparato.

Ninguno

Abrir y cerrar el sistema de cierre con candado instalado en el aparato.

Ninguno

Chasis (opcional)

Retirar el aparato del chasis y volver a colocarlo.

Ninguno

Comprobar el funcionamiento de los contactos de posición (CE, CT, CD).

Ninguno

Comprobar el funcionamiento de las pantallas aislantes.

Ninguno

Bloqueo del chasis (opcional)

Abrir y cerrar las cerraduras instaladas en el chasis.

Ninguno

Accionar el sistema de cierre con candado.

Ninguno

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.