DOCA0221FR-01

Programme de maintenance préventive utilisateur de routine (tous les ans)

Opérations de maintenance préventive mineures telles que le graissage et les contrôles de fonctionnement, mais aussi réparations par échanges standard de certains ensembles, effectuées par un employé certifié du client conformément aux instructions de maintenance du fabricant.

Elément

Titre de la procédure

Année

Outil

1 2 3 4

5*

Appareil

Contrôler l'état général de l'appareil (plastron, boîtier, châssis, connexions, cache-bornes).

Aucun

Mécanisme

Ouvrir/fermer l'appareil manuellement.

Aucun

Vérifier la fermeture complète des pôles de l'appareil.

Aucun

Vérifier le nombre de cycles de fonctionnement de l'appareil.

Compteur de manœuvres

Bloc de coupure

Vérifier la propreté des filtres.

Aucun

Auxiliaires de contrôle (appareil à commande électrique)

Vérifier le câblage et l’isolation auxiliaires.

Aucun

Verrouillage de l’appareil

Ouvrir et fermer les serrures installées sur l'appareil.

Aucun

Ouvrir et fermer le système de cadenassage installé sur l'appareil.

Aucun

Châssis (facultatif)

Extraire l'appareil du châssis et le réinsérer.

Aucun

Vérifier le fonctionnement des contacts de position (CE, CT, CD).

Aucun

Vérifier le fonctionnement des volets isolants.

Aucun

Verrouillage du châssis (facultatif)

Ouvrir et fermer les serrures installées sur le châssis.

Aucun

Faire fonctionner le système de cadenassage.

Aucun

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.