DOCA0221ES-01

ComPacT NS630b-1600 extraíble con mando maneta

Parte móvil del dispositivo extraíble con mando maneta

  1. Placas de montaje laterales

  2. Empuñadura de maniobra

  3. Cámara de corte

  4. Unidad de control MicroLogic

  5. Cubierta delantera

  6. Placa de características

  7. Aparato de cierre con candado fijo para el bloqueo del mando maneta en las posiciones ON u OFF (opcional)

  8. Aparato de cierre con candado extraíble para el bloqueo del mando maneta en la posición OFF (opcional)

  9. Extensión de la maneta (opcional)

  10. Mando maneta

  11. Clase de aparato

  12. Botón Push-to-trip

  13. Código QR en la unidad de control MicroLogic

Para obtener información detallada sobre el montaje de un ComPacT NS630b-1600 con mando maneta, consulte JYT6180103 ComPacT NS630b-1600 - Interruptor automático o disyuntor extraíbles - Hoja de instrucciones.

Accesorios para dispositivo extraíble con mando maneta

  1. Dispositivo antierror

  2. Módulo de comunicaciones BCM ULP

  3. Bloque de contactos desconectable

  4. Equipo auxiliar de señalización ON/OFF OF1 (cableado o inalámbrico)

  5. Equipo auxiliar de señalización ON/OFF OF2 (cableado o inalámbrico)

  6. Equipo auxiliar de señalización ON/OFF OF3 (cableado o inalámbrico)

  7. Equipo auxiliar de señalización de disparo SD (cableado o inalámbrico)

  8. Bobina de apertura MX o bobina de disparo MN

  9. Equipo auxiliar de señalización de disparo por defecto SDE (cableado o inalámbrico)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.