DOCA0221FR-01

ComPacT NS630b-1600 débrochable à maneton

Partie mobile d'un appareil débrochable à maneton

  1. Plaques de montage latérales

  2. Poignée de manutention

  3. Chambre de coupure

  4. Déclencheur MicroLogic

  5. Capot avant

  6. Plaque signalétique

  7. Dispositif de cadenassage fixe pour verrouillage du maneton en position ON ou OFF (en option)

  8. Dispositif de cadenassage débrochable pour verrouillage du maneton en position OFF (en option)

  9. Extension de maneton (en option)

  10. Maneton

  11. Courant nominal de l’appareil

  12. Bouton Push-to-trip

  13. Code QR sur le déclencheur MicroLogic

Pour plus d'informations sur le montage d'un ComPacT NS630b-1600 débrochable à maneton, voir JYT6180103 ComPacT NS630b-1600 - Disjoncteur ou interrupteur-sectionneur débrochable - Instruction de service.

Accessoires pour appareil débrochable à maneton

  1. Détrompeur

  2. Module de communication BCM ULP

  3. Bloc de contacts déconnectable

  4. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF1 (câblé ou sans fil)

  5. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF2 (câblé ou sans fil)

  6. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF3 (câblé ou sans fil)

  7. Auxiliaire de signalisation de déclenchement SD (câblé ou sans fil)

  8. Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX ou déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

  9. Auxiliaire de signalisation de défaut électrique SDE (câblé ou sans fil)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.