DOCA0221ES-01

Bloqueo con uno, dos o tres candados

Utilice candados con un diámetro de armella de 5 a 8 mm (de 0,2 a 0,3 in).

Paso

Acción

1

Aparato en posición desconectada.

2

Extraiga la pestaña.

3

Inserte la armella (diámetro de 5 a 8 mm [de 0,2 a 0,3 in]) de los candados.

NOTA: No se suministran candados.

4

El mando de introducción no se puede insertar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.