DOCA0221FR-01

Verrouillage avec un à trois cadenas

Utilisez des cadenas d'un diamètre de manille de 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 po.).

Étape

Action

1

Appareil en position Débroché

2

Tirez sur la languette vers l'extérieur.

3

Insérez la manille (diamètre 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 in)) du ou des cadenas.

NOTE: Les cadenas ne sont pas fournis.

4

La manivelle d'embrochage ne peut pas être insérée.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.