DOCA0221ES-01

Mantenimiento del sistema de comunicaciones

Mediante la red de comunicación, el módulo de comunicaciones transmite datos a un sitio remoto para que los utilicen diversos departamentos (por ejemplo, mantenimiento, gestión, producción). Una interrupción de la transmisión de datos puede provocar:

  • Pérdidas de producción debidas al desconocimiento del estado del aparato

  • Pérdidas financieras debidas a una gestión incorrecta del sistema

  • Errores de diagnóstico

Es necesario realizar comprobaciones periódicas de las órdenes (lectura, escritura, comandos) transmitidas por la red de comunicación para mantener un alto grado de fiabilidad y confianza en el sistema de comunicaciones.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.