DOCA0221FR-01

Maintenance du système de communication

Via le réseau de communication, le module de communication transmet à un site distant des données qui peuvent être utilisées par différents services (par exemple, maintenance, gestion, production). Une rupture de la transmission des données peut entraîner les conséquences suivantes :

  • Pertes de production dues à une méconnaissance de l'état de l'appareil

  • Pertes financières dues à une gestion incorrecte du système

  • Erreurs de diagnostic

Des contrôles périodiques des ordres (lecture, écriture, commandes) transmis par le réseau de communication sont nécessaires pour maintenir un niveau élevé de fiabilité du système de communication.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.