DOCA0221FR-01

Programme de maintenance préventive constructeur (tous les 5 ans)

Principaux travaux de maintenance préventive et corrective effectués par le service après-vente de Schneider Electric.

Pièce

Titre de la procédure

Année

Outil

5 10 15 20 25
Boîtier

Mesurer la résistance d’isolement du boîtier

Ohmmètre

Bloc de coupure

Mesurer la chute de tension entre les contacts principaux pour chaque pôle.

Ohmmètre + unité d’injection

Auxiliaires de contrôle

Remplacement préventif des auxiliaires de contrôle. *

Aucun

Déclencheur MicroLogic

Remplacement MicroLogic.*

Aucun

Vérifier le déclenchement DIN/DINF à l'aide de l'outil de test performeur.

Kit de test performeur

Châssis (facultatif)

Vérifier le couple d'embrochage/débrochage.

Manivelle dynamométrique

Module de communication et accessoires

Testez le contrôle de l'appareil, la transmission de l'état des contacts (OF, SD, SDE) sur la liaison optique, en utilisant le réseau de communication.

Service Interface + logiciel EcoStruxure Power Commission

Tester à l'aide du réseau de communication :

  • Transmission des contacts de position du châssis

    .
  • Synchronisation d'adresse entre modules BCM ULP et IO

    .
  • Réplication forcée de l'adresse BCM.

Service Interface + logiciel EcoStruxure Power Commission

Tester l'écriture de données dans MicroLogic à l'aide du réseau de communication.

Service Interface + logiciel EcoStruxure Power Commission

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.