DOCA0221ES-01

Programa de mantenimiento preventivo del fabricante (cada 5 años)

El trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo más importante realizado por el departamento de asistencia posventa de Schneider Electric.

Parte

Nombre del procedimiento

Año

Herramienta

5 10 15 20 25
Carcasa

Medir la resistencia de aislamiento.

Ohmímetro

Unidad de corte

Medir la caída de tensión en los contactos principales para cada polo.

Ohmímetro + Unidad de inyección

Controles auxiliares

Sustitución preventiva de equipos auxiliares de control.*

Ninguno

Unidad de control MicroLogic

Sustitución de MicroLogic.*

Ninguno

Comprobar el disparo DIN/DINF con la herramienta de prueba de rendimiento.

Kit de prueba de rendimiento

Chasis (opcional)

Comprobar el par de conexión/desconexión.

Llave dinamométrica

Módulo de comunicación y accesorios

Probar el control del aparato, la carga del estado del contacto (OF, SD, SDE) y el funcionamiento del enlace óptico utilizando la red de comunicación.

Software Service Interface+ EcoStruxure Power Commission

Probar utilizando la red de comunicación:

  • Carga de contactos de posición del chasis

    .
  • Sincronización de la dirección entre BCM ULP y el módulo IO

    .
  • Replicación forzada de la dirección de BCM.

Software Service Interface+ EcoStruxure Power Commission

Probar la escritura de datos en MicroLogic utilizando la red de comunicación.

Software Service Interface+ EcoStruxure Power Commission

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.