DOCA0221ES-01

Cableado auxiliar

El cableado auxiliar se utiliza para transmitir la siguiente información:

  • Órdenes a los aparatos de control

  • Información de estado

Las conexiones incorrectas o el aislamiento dañado pueden provocar una apertura inesperado del aparato o que este no funcione. Es necesario inspeccionar el cableado auxiliar periódicamente y sustituirlo si es necesario, sobre todo en entornos con vibraciones, temperatura ambiente alta o atmósfera corrosiva.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.