DOCA0221FR-01

Filerie auxiliaire

Elle permet de transmettre les informations suivantes :

  • Ordres aux organes de commande de l’appareil

  • Informations d'état

Des connexions incorrectes ou une isolation endommagée peuvent provoquer l'ouverture inattendue ou le non-fonctionnement de l’appareil. Les fileries auxiliaires doivent être régulièrement vérifiées et changées si nécessaire, plus particulièrement dans les environnements présentant des vibrations, des températures ambiantes élevées ou des atmosphères corrosives.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.