DOCA0221ES-01

Condiciones favorables para el aparato instalado en un tablero de distribución

El intervalo de tiempo entre dos visitas de mantenimiento preventivo puede duplicarse si se dan todas las condiciones que se indican a continuación.

La única excepción es el programa de chequeo recomendado para el quinto año.

Condiciones de funcionamiento y ambientales favorables para el aparato instalado en un tablero de distribución

Temperatura

Temperatura anual media <25 °C (77 °F) fuera del tablero de distribución (Ti*). El aparato está instalado en una sala con aire acondicionado o en una carcasa ventilada.

Porcentaje de carga

<50 % de IN 8/24 horas o 24/24 horas

Humedad relativa

<50 %

Atmósfera corrosiva

Aparato instalado en un entorno de categoría 3C1 o en una sala cerrada que crea condiciones favorables (aire acondicionado y purificado)

Entorno salino

Ninguno

Polvo

Insignificante

Aparato instalado en un tablero de distribución equipado con filtros o en una carcasa IP54 ventilada

Vibraciones

Ninguno

Ejemplo según las condiciones:

  • Normales: comprobación del tiempo de carga = 2 años

  • Favorables: comprobación del tiempo de carga = 2 × 2 = 4 años

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.