DOCA0221FR-01

Conditions favorables pour un appareil installé à l'intérieur d'un tableau

L'intervalle de temps entre deux visites de maintenance préventive peut être doublé si toutes les conditions présentées ci-dessous sont remplies.

La seule exception est le programme de contrôle complet recommandé pour la cinquième année.

Conditions d'exploitation et d'environnement favorables pour un appareil installé à l'intérieur d'un tableau

Température

Température annuelle moyenne < 25 °C (77 °F) à l'extérieur du tableau (Ti*). L'appareil est installé dans un local climatisé ou dans une armoire ventilée.

Taux de charge

< 50 % de In 8 heures sur 24 ou 24 heures sur 24

Humidité relative

< 50 %

Atmosphère corrosive

Appareil installé dans un environnement de catégorie 3C1 ou dans un local fermé qui assure des conditions favorables (climatisation et purification de l'air)

Environnement salin

Néant

Poussières

Négligeable.

Appareil installé dans un tableau équipé de filtres ou une armoire IP54 ventilée.

Vibrations

Néant

Exemple selon les conditions :

  • Normales : vérification du temps de charge = 2 ans

  • Favorables : vérification du temps de charge = 2 x 2 = 4 ans

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.