DOCA0221FR-01

Conditions défavorables et appareil non installé dans un tableau

L'intervalle entre deux visites de maintenance préventive doit être réduit de moitié si l'une des conditions présentées ci-dessous est remplie.

Conditions d'exploitation et d'environnement défavorables

Température (moyenne annuelle)

Température moyenne annuelle autour du tableau : 35 °C à 45 °C (95 °F à 113 °F) (Ti*)

Taux de charge

> 80 % de In 8 heures sur 24 ou 24 heures sur 24

Humidité relative

> 80 %

Atmosphère corrosive

Appareil installé dans un environnement de catégorie 3C3 ou 3C4 sans protection particulière

Environnement salin

Installation à moins de 10 kilomètres de la côte et appareil sans protection particulière

Poussières

Niveau élevé

Appareil non installé dans un boîtier équipé de filtres ou un boîtier IP54 ventilé.

Vibrations

Vibrations continues entre 0,2 g (0,007 oz) et 0,5 g (0,018 oz)

Exemple selon les conditions :

  • Normales : vérification du temps de charge = tous les 2 ans

  • Défavorables : vérification du temps de charge = 0,5 x 2 = 1 (tous les ans)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.