DOCA0221ES-01

Condiciones duras y aparato no instalado en un tablero de distribución

El intervalo de tiempo entre dos visitas de mantenimiento preventivo debe reducirse a la mitad si se da cualquiera de las condiciones que se indican a continuación.

Condiciones ambientales y de funcionamiento duras

Temperatura (media anual)

Temperatura media anual alrededor del tablero de distribución: de 35 °C a 45 °C (de 95 °F a 113 °F) (Ti*).

Porcentaje de carga

>80 % de In 8/24 horas o 24/24 horas

Humedad relativa

>80 %

Atmósfera corrosiva

Aparato instalado en entorno de categoría 3C3 o 3C4 sin ninguna protección específica

Entorno salino

Instalación <10 kilómetros de la costa y aparato sin ninguna protección específica

Polvo

Nivel alto

Aparato no instalado en una carcasa equipada con filtros o en una carcasa IP54 ventilada

Vibraciones

Vibraciones continuas entre 0,2 g (0,007 oz) y 0,5 g (0,018 oz)

Ejemplo según las condiciones:

  • Normales: comprobación del tiempo de carga = cada 2 años

  • Duras: comprobación del tiempo de carga = 0,5 × 2 = 1 (cada año)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.