DOCA0221FR-01

Raccordements de puissance

AVERTISSEMENT
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS ET D'EMBALLEMENT THERMIQUE
N'utilisez pas une combinaison de matériaux différents pour les raccordements (cuivre et aluminium, par exemple).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Les raccordements d'alimentation entre les différents systèmes de distribution d'un tableau (jeux de barres, câbles) et l'appareillage constituent une source majeure de perte de chaleur.

Un serrage incorrect peut provoquer un emballement thermique, lequel risque d'endommager l'isolation de l'appareil ou des câbles et de provoquer un court-circuit, voire un incendie. Le non-respect des exigences d'installation lors de l'assemblage du tableau est souvent à l'origine de dommages matériels.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.